Operator Library: Hardware Platform
该算子表示 RGB 面阵扫描 GigE Vision 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 此算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 0,索引 1 映射到端口 1,依此类推。 有关详细信息,请查看 “设备资源的分配”。
可以配置此算子以支持 GigE Vision 标准指定的不同数据格式。 下图说明了这些数据格式。

注意
- RGBA8_PACKED 和 BGRA8_PACKED 会传输一个 alpha 分量。 但是相机端口链路指定为 RGB。 因此,alpha 分量(第 4 个分量)会在相机端口内部被切除,输出链路上仅提供其他三个 R、G 和 B 分量。 如果需要第 4 个分量,请使用 CameraGrayArea 并将格式设置为 MONO8。 提供的 4 个像素将组合成一个单像素 RGBA。 现在可以根据需要重新解释灰度像素。
- 相机算子根据需要提取并对齐像素。 例如,将格式设置为 BGR8_PACKED 会强制相机算子在内部交换 B 和 R 分量。 在输出链路上会提供一个完美的 RGB 像素。 RGB10V1 和 RGB10V2 格式也同样适用。 相机算子将输出 3 个连续的分量。
将参数化格式转换为与相机算子的参数化输出链路格式相匹配。 输出链路可以配置为多种 Bit Width。 如果相机格式的 Bit Width 高于输出链路中的参数化 Bit Width,则通过在较低位位置添加位来执行转换。 但是,如果相机格式的 Bit Width 小于输出链路可用的位数,则仅使用最高有效位。
此外,必须在输出链路中指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像大小可能会更小,但绝不能超过此参数化的最大值。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {24, 30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一页